This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:1.2V 内核、VREGENZ 澄清。

Guru**** 2749515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777341/tms320f28379s-1-2v-core-vregenz-clarification

器件型号:TMS320F28379S

请帮助我更好地了解320F28379S 的输入电压。

规格表显示、VDD 需要1.2V 电压。

我有一个原型板、其中我没有为任何 VDD 引脚提供1.2V 电压。 每个 VDD 引脚上都有2.2uF 电容接地、但不会有电压进入。  
其余的 VDDIO、VDDA、VDD3VFL、VDDOSC 有3.3V 电压通过相应的去耦电容器进入它们。  

我能够在处理器上运行和调试代码。  

1-我是否需要为 VDD 引脚提供1.2V 电压?  
(在我的所有代码"看起来"运行正常后、不这样做的短时间是什么)

2- 1.2V VDD 的用途是什么?

3 - VREGENZ 引脚。  
现在我将其拉至接地、代码运行。  
但规格表中显示需要将其禁用并拉至 VDDIO。 当我将 VREGENZ 连接到 VDDIO 时、我的处理器不会启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PowerGuy、

    文档正确。 F28379S 器件不支持内部 VREG。 VDD 是内核电压。 当您将 VREGENZ 设定为低电平时、内部 VREG 被启用、但是、它将无法提供足够的电流在所有运行条件下为器件供电。 将会发生的情况是、随着器件活动和负载的增加、器件将因 VDD 电流不足而复位。 因此、您需要在外部提供 VDD 并将 VREGENZ 连接到高电平、如数据表中突出显示的那样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。

    现在、我需要向电路板添加1.2V 电源、我将研究功耗。

    从下图中,假设 tms320f28379s 运行所需的大部分功率来自1.2V 是安全的吗 ?
    我是否在查看1.2V 下的400mA 最大电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PowerGuy、

    您看到的400mA 是典型的最大值、但这是一个很好的估计值、是的、大多数功耗都在 Vdd 轨上。 但是、如部分所述、这可能因运行条件而异。 将您的电源调整为2倍将是更安全的方法。 因此、您可能应该使用大约800mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以!

    再次感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 如果您遇到更多问题、请告知我们。