This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:内部 ADC VREFHI 输入的绝对额定值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777411/tms320lf2407a-absolute-rating-of-vrefhi-input-for-internal-adc

器件型号:TMS320LF2407A

如果内部 ADC 的 VREFHI 输入为负电压(振幅范围为~-1至-2V)、会对 MCU 产生什么影响?  这会损坏器件吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这超出了 VREFHI 输入范围的容差、在这种情况下 ADC 将无法正常工作。

    更重要的是、正如您提到的、器件是否会受到任何损坏。

    ESD 钳位二极管的额定电流为+/-20mA、因此它实际上取决于连接到 VREFHI CAN 输出的最大电流。 如果超过20mA、器件将会损坏、并且在此事件之后不能假定器件可靠(即使器件在某种程度上"看起来"正常工作)。

    在20mA 或接近20mA 的电流下继续运行也会缩短器件的寿命。

    上述假设 VREFHI 信号是暴露在-1V --2V 电压下的唯一引脚、如果有多个引脚、则还必须观察到高达20mA 的累积效应。

    最棒的
    Matthew