This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:寄存器的初始值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/775082/tms320f28034-initial-value-for-register

器件型号:TMS320F28034

各位专家:

我们将查找以下寄存器的初始值。 请告诉我们如何找到它。

外设时钟寄存器 PCLKCR3.
ECAP 捕捉中断使能寄存器 ECEINT
设置中断级别寄存器 SCISETINTLVL
NMI 配置寄存器 NMICFG
NMI 标志寄存器 NMIFLG
NMI 标志清除寄存器 NMIFLGCLR
NMI 标志强制寄存器 NMIFLGFRC
NMI 安全装置计数器寄存器 NMIWDCNT
NMI 安全装置周期寄存器 NMIWDPRD
SPI 优先级控制寄存器 SPIPRI

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    请参阅器件 TRM。 www.ti.com/.../sprui10.pdf
    寄存器复位值记录在寄存器描述部分中

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢你的答复。  

    下面是 PCLKCR3的捕捉并且缺少位0 - 2的复位值。

    请确认。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、
    请澄清"初始值"的含义。 如果您引用的是"复位值"、除了突出显示的位、您帖子中所有其他寄存器中的所有位都具有 TRM 中显示的复位值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    是的。 我是指"复位值"。 我想知道 PCLKCR3内高光位的复位值。
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、
    COMP#ENCLK 位的复位值全部为"0"、加电/ XRSn 事件时比较器的时钟被禁用。

    最棒的
    Matthew