This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:使用两个电流传感器

Guru**** 2941090 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776892/tms320f28027f-using-two-current-sensor

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好!

A.当我们使用两个传感器时、应该对代码进行什么更改?

据 我所知、我们应该考虑电流的符号-或+、并且我们应该放置 USER_NUM_CURRENT_SENSORS 2

B、哪个相位应该具有传感器?

请解释一下。

提前感谢。  

此致

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在 MotorWare 中处理示例项目、并且电流传感器连接到相位 A/B、则只需在 user.h 中将 USER_NUM_CURRENT_SENSORS 设置为(2) 当然,您必须考虑 hal.h 中 HAL_readAdcData()中当前转换的符号,如您所述。

    或者、您可以在 user.h 中将 USER_NUM_CURRENT_SENSORS 保持为(3)、只需在 hal.h 中的 HAL_readAdcData()中添加以下代码以替换 ADC 读数。
    pAdcData->I.value[2]=-(pAdcData->I.value[0]+ pAdcData->I.value[1])。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Luo。

    如果我们使用 B&B 会怎么样? 如果考虑该公式来表示 A、这是可以的吗?

    pAdcData->I.value[0]=-(pAdcData->I.value[2]+ pAdcData->I.value[1])。

    感谢您的关注

    祝你一切顺利。

    Dave。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想使用 B&B、这是您在上面提到的正确选择
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、亲爱的 Luo
    你总是帮助我:)
    祝你一切顺利。

    Dave。