This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:识别问题

Guru**** 2762545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771346/tms320f28027f-identifying-issue

器件型号:TMS320F28027F

大家好  

我想识别我的电机、但遇到了问题

我的信息

电机:ACIM

最大 RPM = 1500

电机电压380V

最大电流为7A

 

我在 user.h 中定义的是:

TYPE= MOTOR_Type_Induction;

num_pote_pairs=(2);

额定磁通=(6.25);  (0.81*380V)/50Hz)

RES_EST_CURRENT =(3.0);

MAX_CURRENT =(7.0);
磁通_EST_FREQ_Hz =(5.0);

 其他 参数为 NULL

识别后   

1.磁化电流变为5.5! 这太高了  

为什么会发生这种情况?

2.如何知道 Ls_d = Ls_q?

BTW,当我把 Ls_d = Ls_q 时,它的性能将变得更加平稳和更好。

任何想法.我很乐意知道.

此致

Dave。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您正在使用什么硬件板? TI EVM 套件? 或您自己的吗? 如果您使用自己的电路板、请确保电流和电压采样信号足以进行电机控制。
    2.请确保电压和频率是电机铭牌或其制造商提供的额定值,而不是最大值。
    在 instaSPIN-FOC 中、只有一个 LS (定子泄漏电感)用于 ACIM、该值应设置为具有相同值的 LD 和 LQ。
    4.确保在完成磁通识别后锁定转子以识别 LD 和 RR、并且电机在整个识别过程中无任何负载运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、您好!

    1.您正在使用什么硬件板? TI EVM 套件? 或您自己的吗? 如果您使用自己的电路板,请确保电流和电压采样信号足以进行电机控制。:这是我自己的电路板,但我可以确定,因为我可以在电压220V 的较低范围内识别我的电机(3kW)。 此外、我的板还可以识别380V 的11kW 电机。

    ----------------------------------------------------------------------
    2.请确保电压和频率是电机铭牌或其制造商提供的额定值,而不是最大值。
    :ya,每件事都被设置在马达铭牌上

    ------------------------------------------------------------------------

    在 instaSPIN-FOC 中、只有一个 LS (定子泄漏电感)用于 ACIM、该值应设置为具有相同值的 LD 和 LQ。
    :你在这里说得很好,所以在某些情况下,这两个不是一样的。 那么、对于 LD 和 LQ、应存储哪一个?

    ------------------------------------------------------------------------

    4.确保在完成磁通识别后锁定转子以识别 LD 和 RR、并且电机在整个识别过程中无任何负载运行。
    :ya. 我遵循所有这些规则,我知道这些规则应该完成。

    如果你回答第3项、我会很高兴。

    提前感谢。

    此致。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luo

    请告诉我更改 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 的公式吗?
    是否使用 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 公式?
    USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz =1/(2*3.14)*(R_PARALLEL)*47nF
    什么是 R_Parallel?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.很好。
    2.确保 USER_MOTOR_RAGED_FLUX 设置正确。 您可以尝试使用(0.71*额定电压(线路)/额定频率(Hz))来计算此值。
    3.在由其制造商提供的 ACIM 数据表中通常有定子漏电感、定子基准转子漏电感、磁化电感。 您可以查看 instaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)的第4.8.1节。 识别出的 LD 和 LQ 应该与 InstaSPIN-FOC 为 ACIM 的值相同、也是 LS。

    对于 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 计算、您可能需要查看 instaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)的第5.2.4节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo

    很抱歉耽误你的时间。

    2."确保 USER_MOTOR_RAGE_VLUX 设置正确。 您可以尝试使用(0.71*额定电压(线路)/额定频率(Hz))来计算此值":很明显(0.8165*2200/60.0)=2.99
    让我 感到困惑的是,你提到了“(0.71*额定电压(线路)”为什么?!

    因此,对于三相输入(0.8165*380.0/60.0)=5.17,这是正确的吗?

    感谢您的帮助:)。

    祝你一切顺利。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 电压是线对线电压、您可以使用稍小的系数来计算我提到的额定磁通、而不是理想值0.8165。 较小的值仅用于识别、以考虑电阻上的压降、并不是很重要。 但电流和电压的调节值以及电压滤波器极点非常重要、必须根据 H/w 板计算。 应根据电机规格正确设置 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 和 USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz。
    如果您有任何疑问、请发布一些电流波形以帮助分析问题。 谢谢。