This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法在窗口8中安装 ccs8.3

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774091/tms320f28069m-not-able-to-install-ccs8-3-into-windows8

器件型号:TMS320F28069M

它在注册目标时会持续生成错误、并且无法安装 CCS。

请帮我,我已经尝试安装它超过4/5次。 我正在使用离线安装程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请提供您看到的确切错误、并提供您的安装日志:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在安装后收到此说明:

    在"CrashTrackerJob"期间发生内部错误。
    无法初始化类 com.ti.utility.filesystem。DirectoryService$SingletonHolder

    请看一下吗?

    谢谢  

    此致、

    Ashwinee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还请提供我之前的帖子中提到的安装日志。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在复制安装日志之前、显示 CCS 已安装窗口、现在显示错误、因为 Texas Instruments Inc. X10100 Ver 2.0驱动器未正确安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论了许多不同的问题。 让我们首先从安装日志开始、看看 CCS 是否正确安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己解决了这个问题。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了该问题。 您是否会考虑分享问题(和解决方案)对于可能好奇的人是什么?

    谢谢
    Ki