This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:与 Simulink 集成

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776550/tms320f28379d-integration-with-simulink

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我最近获得了一个 LaunchXL-F28379D 板。

有人能不能帮助我或共享一个链接、在其中我可以找到如何将电路板与 Simulink 集成。

我正在尝试将其与 Simulink 集成以生成 PWM。

我正在使用 Matlab R2018b 和 CCS 8。

谢谢、

Akarsh Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们从这里开始:

    in.mathworks.com/.../type-sect1-title-here.html

    和演示示示示示例列表:

    in.mathworks.com/.../modeling.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢 Venkatesh。
    是否有方法从电路板生成 PWM 并实时动态控制它们?
    我正在尝试使用电路板实现电机控制和逆变器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、您可以实时动态控制它们-这就是工作流程的用途;在 Simulink 中设计控制器、并在电路板上运行。 如果您希望在 C2000上运行算法时调整参数和记录数据、则可以查看外部模式。

    此主题包含一些视频和网络研讨会的链接、这些视频和网络研讨会展示了工作原理-我认为您应该浏览这些视频和网络研讨会、了解它们如何组合在一起。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    谢谢、

    -Brian