This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何仅调试 CPU2?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773297/ccs-tms320f28377d-how-to-debug-cpu2-only

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

在闪存模式下调试、仅 CPU1或的 OUT 文件
 CPU1有程序、项目中有 CPU2程序、是否可以调试 CPU2?
2.如何做到?
谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从之前的 E2E 主题中找到 Christopher Chiarella 的回答
    e2e.ti.com/.../757738

    您是否能够访问他提到的车间材料?

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢