This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:调整了峰值性能"AAP"值

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/775035/tms320f28334-adjusted-peak-performance-aap-value

器件型号:TMS320F28334

尊敬的支持团队。

我们的客户需要  在参数表中调整峰值性能"AAP"。
我们能否提供调整后的峰值性能"AAP" ?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细描述一下峰值性能"AAP"值吗? 这将帮助我们更正确地回答您的问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗山
    感谢你的答复。

    我想问的问题是在过去的 E2E 社区中。
    e2e.ti.com/.../608790

    此致、
    Hiroaki Yuyama