This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-KIT:下载实验12b 项目

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/775109/ccs-drv8312-c2-kit-download-lab-12b-project

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我收到了 DRV8312-C2-KIT、它在无传感器模式下使用 Insta SPIN GUI 运行良好、但我想以接近1rpm 的低速运行。

在实验12b 项目中、似乎可以在正交传感模式(QEP 编码器)下运行。

我可以从何处获取该实验12b 项目?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 C2套件、它附带 F28035、并且不确定是否需要使用 F28069控制卡(?)、但您可以在 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_motor\boards\drv8312kit\f280x\f28mccs\projects 下找到任何具有传感器的实验

    将有12a 和 b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lab12b 指的是 InstaSPIN-MOTION 项目、可在 Motorware 中找到该项目。 您使用的器件需要在 ROM 中启用 InstaSPIN-MOTION。 适用的器件是 F28054M 和 F28069M 控制卡。 如果您没有这些器件之一、则将无法使用 InstaSPIN-MOTION。

    快速电流环路示例也设置为与基于 QEP 的编码器接口配合使用。 您可以在此处找到该示例:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\fcl\v02_00_00_00\examples\IDDKv2_PM_Servo_F2837x_FCL_Example01

    肖恩