This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049同时使用 CMPSS 和 ADC

Guru**** 2188665 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770289/tms320f280049-simultaneous-use-of-cmpss-and-adc

主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

您好!

我对 TMS320F280049的模拟子系统有疑问。

我们希望对3个电流进行采样、并对这些电流提供3种过流保护。

我们为 ADC 选择了3个模拟输入、以对 控制环路的电流值进行采样。

我们希望使用3个 CMPSS 来检查过流保护。

我们是否可以对与 ADC 相同的电流使用相同的模拟输入?

或者、我们是否需要将同一信号连接到2 个差频模拟输入?

根据 TRM 的图12.4、似乎一个模拟输入始终连接 到一个 ADC 和 一个 CMPSS (或 PGA 或...)。

谢谢、

功率放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果您使用的这3个 ADC 通道位于3个不同的模拟组中、则可以使用3个 CMPSS、而无需任何额外的接线。 您只需配置比较器子系统多路复用器即可。 如果3个 ADC 通道位于同一模拟组中、则必须进行一些外部布线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    电子工程师的好消息...
    在同一模拟子系统的另一个引脚上使用 ADC 时、不对 CMPSS 进行三次采样是否需要小心?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    CMPSS 和 ADC 可同时使用、而不会出现任何问题。 CMPSS 输入为高阻抗。 我的意思是、在运行期间、CMPSS 从 ADC 的采样/保持电路中分流可忽略的电流。 但是、如果 CMPSS 输出通过 GPIO 以高频率切换、则会影响 ADC 的精度。 这与高频切换的 GPIO 没有什么不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我假设最后一个回答已回答您的问题、因此我将继续并将其标记为"已关闭"。