This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TMDSCNCD280049C 是否适合 TDIM 1000 (Vienna 整流器评估套件)

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/775099/tmdscncd280049c-could-tmdscncd280049c-fit-on-tdim-1000-vienna-rectifier-eval-kit

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件: TIDM-1000

您好!

我不熟悉 Vienna 整流器(但不适用于 Piccolo 28xxxx 器件)

我手头上有一个 Vienna 整流器评估套件 TDIM 1000、其中包含 Delfno 2837x 控制卡。

Piccolo TMDSCNCD280049C 控制卡是否可以在 Vienna 整流器套件板上安装而不会出现任何问题?

此致

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francois:

    TIDM-1000支持 Piccolo TMDSCNCD280049C 控制卡和 Delfno 2837x 控制卡、如数字电源 SDK 中所示。 谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应 Chen、

    我将会这样做

    此致
    Francois