This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:由于错误"错误连接至目标:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。"

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773293/tms320f28379d-i-am-not-able-to-connect-to-the-controlcard-because-of-the-error-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DC2000WARE

您好!

当我尝试按如下方式连接 F28379D controlCARD 时、我收到以下错误

"连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.6)"。

我看不到任何组件或芯片过热。 您能告诉我我可以采取哪些措施来解决此问题吗?

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、
    请查看此 EVM 的信息表、此处 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\TMDSCNCD28379D_Infosheet_v1_7.pdf 第5页详细介绍了正确连接的正确跳线设置。 请注意、此 controlCARD 上的 JTAG 是隔离的、这意味着 MCU 不会从 XDS100v2域/USB 连接中消耗功率。 需要通过集线站或 controlCARD 上的另一个微型 USB 连接供电。
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、
    希望跟进、看看上述问题是否已解决、或者是否仍有问题。 我将标记 TI 认为已解决、但如果您回复、则会清除该标记并通知我。

    最棒的
    Matthew