This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何从闪存运行 TMDSCNCD28069ISO controlCARD

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774837/tms320f28069-how-to-run-tmdscncd28069iso-controlcard-from-flash

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28069ISO

我们在 闪存中运行 TMDSCNCD28069ISO controlCARD 时遇到问题。 作为起点、我们使用此处的'flash_f28069'头文件示例: C:\TI\C2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2806x\examples\c28\flash_f28069

我们已在 TMDSCNCD28069ISO 上对此进行了编程、并确认了在连接到 CCS 时 GPIO34引脚会切换。 我们还确认 SW1位1和2都处于开启状态、以将引导引脚拉至高电平。 当我们断开 CCS 连接并循环通电时、该示例无法通过观察 GPIO34上的无切换来运行。

然后、我们连接 CCS 而不进行复位、我们可以看到器件正在从地址0x3FF75C 的闪存执行。

我们是否缺少从该板上的闪存运行所需的任何其他内容?

-Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruben

    一切看起来都正确。 您看到的地址是启动的开始。
    检查事项:
    -确保将 CODE_START 放置在0x3F7FF6处
    -确保 SW3位置1关闭。 在 controlCARD 信息表中阅读更多信息。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题是 SW3位1未关闭。 我没达到这一点。 它现在从闪存运行。

    谢谢