This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何建立从 TMS320F28379D Launch Pad 到 cc3200模块的连接?

Guru**** 2530660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220S-LAUNCHXL, LAUNCHXL-F28379D, CC3100, CC3100MODBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774208/ccs-tms320f28379d-how-can-i-establish-the-connection-from-tms320f28379d-launch-pad-to-cc3200-module

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220SF-LAUNCHXLCC3220S-LAUNCHXLLAUNCHXL-F28379DCC3100CC3100MODBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我想将 cc3200模块连接到 TMS320F28379D-launchpad。 告诉我不同的方法? 如果此器件无法实现、我应该使用哪种最好的 TI 板来建立与 Launchpad 的 WiFi 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveenkumar、

    我想知道您的目标是什么? CC3200是一款具有片上 Wi-Fi 的全功能微控制器。 您是否只想将 Wi-Fi 添加到 F28379D?

    CC3200似乎具有一些 LaunchPad - CC3220S-LAUNCHXL 和 CC3220SF-LAUNCHXL。 这些是带有板载调试探针的完整 LaunchPad。  

    这不是典型情况、但电路板看起来是兼容的、可以相互插入。 即、您可以将 CC3200 LaunchPad 插入 F28379D LP。 您的最佳选择是适用于通信端口的 SPI 和 I2C。 确保  通过拉取 JP1、JP2和 JP3来启用 LaunchxL-F28379D 上的隔离功能、因为 CC3200 LaunchPad 的电源将为 F28379D 供电。

    或者、您也可以选择具有 LaunchxL-F28379D 的 CC3100MODBOOST BoosterPack。 CC3100也是 Simplelink 平台中的 Wi-Fi 器件。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生、

    我正在寻求如何将 Wi-Fi 添加到 F28379D

    1. CC3100MODBOOST BoosterPack 与 LaunchxL-F28379D 的可用性。
    2. CC3100也是 Simplelink 平台中的 Wi-Fi 器件。

    使用1或2的最佳选择是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这由你决定。 连接两个 LaunchPad (#1)需要您在两个器件上加载程序。 然后在 CC3200上写入软件以接收来自 F28379D 的数据、然后进行传输。 SimpleLink 平台应能为您提供帮助。 如果您使用 CC3100 BoosterPack、它只需从主器件获取命令-您只需为 F28379D 编写软件、它将需要为 CC3100执行适当的命令和配置才能发送和接收数据。

    同样、这一决定由您决定、但我的描述很有希望。 如果您对 CC3xxx 器件有针对性的问题、请在其论坛上发帖。

    谢谢、
    标记