This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812:存储器映射中的保留存储器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773557/sm320f2812-reserved-memory-in-the-memory-map

器件型号:SM320F2812

我对 DSP 存储器映射有疑问,有许多“保留”地址位置。  我的问题是 :芯片上是否有物理内存单元没有在芯片中连接/加电,或者这些被标记为“保留”的地址位置在芯片上是否不存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    在大多数情况下、这些并不映射到器件内的物理存储器。
    我怀疑映射中的大多数空洞是与24x/240x 器件的存储器映射相匹配的工件。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在大多数情况下、我同意、如果可能、我确实需要对该特定器件进行明确确认。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我不确定能否在设计中获得此级别的详细信息。

    我可以与目录团队核实他们是否有任何见解。 但是、如果不对设计数据库进行详细分析、我认为我将无法获得更明确的答案。
    您能否说明需要此信息的原因? 这可能有助于获得适当的答案。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我能够与非常熟悉此设计的人取得联系。
    通常、存储器映射中未使用部分的极其详细的信息将不可用。
    但是、该产品的使用时间有点长、在这方面更直接。 我能够确认存储器映射正确地代表了设计中的物理 SRAM。 设计中没有任何 SRAM 列为保留。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水