This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:是否可以使用任意 CPU 通过 instaSPIN-FOC 来驱动 BLDC?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774054/instaspin-bldc-can-i-use-the-any-cpu-to-drive-bldc-with-instaspin-foc

器件型号:INSTASPIN-BLDC

大家好、我知道 TI 提供  了 InstaSPIN-FOC、它结合了 C2000和 DRV83x2。

但我们已经决定使用另一个供应商 CPU。

能否 将 instaSPIN-FOC 与 DRV83x2和 anthervendor CPU 结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、InstaSPIN-FOC 是 TI 的 IP、仅支持某些 C2000器件、例如 F2802xF、F2805xM/F、F2806xM/F、 F28004xC。

    请告诉我们、您需要 CPU 或 MCU 的规格是什么? 为什么您认为 C2000不是一个好选择?