This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28055:添加更多 UART 端口

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773793/ccs-tms320f28055-add-more-uart-port

器件型号:TMS320F28055

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用具有3个 UART 的 TMS320F28055、我需要另一个 UART 端口。

正如我看到的、通过使用2个 GPIO 和通过软件实现、也许可以获得更多的 UART 端口。 使用计时器或 多通道。

我想知道、

1.这是否被认为是实现这一目标的一种便利方式?

2. TI 是否准备了一些实现该功能的代码/库?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实找到了一个应用手册、但您可能需要考虑使用外部 SPI-UART 芯片(即、如果您有可用的 SPI 端口)。

    但您是否考虑升级 F28075?

    希望您可以阅读随附的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然存在一些显著的软件开销、但可以将 GPIO 用于 SCI 通信。 这称为位拆裂。

    您可以考虑:
    1) 1)使用具有更多端口的器件
    2) 2)使用其他通信方式或收发器/转换器
    3) 3)使用 GPIO

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd 和 Sal、

    感谢您的回答。

    SPI-UART 芯片-谢谢您的检查。

    我曾考虑过 F28075、但它的价格较高、这可能很重要。

    我只需要支持特定的已知波特率和奇偶校验设置、可以简化实现。

    Ron。