This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 X bar 和 ePWM 跳闸区域

Guru**** 2348800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772934/tms320f28379d-regarding-x-bar-and-epwm-trip-zone

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的先生:  

我需要使所有 PWM 信号跳闸以提供保护。 为此、我们将使用 IGBT 驱动 器卡信号。 根据保护级别、驱动器的输出是4uS 至10uS 的脉冲序列。 我将所有输出连接到控制器的 GPIO 引脚。  

现在问题是我如何确定输入 GPIO 引脚的脉冲宽度来自驱动器卡。  

请指导我、这是否可以使用跳闸区域和 X-BAR 模块? 如果是、请向我提供配置 X-BAR 和 ePWM 跳闸区域的大纲/步骤。

Amosh Bhshutatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在周末收到了您的请求。 我将返回回复、回复 Ashutosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要计算出信号的长度为高电平或低电平、必须使用 ECAP 或 HRCAP 模块。 该外设用于测量输入信号的长度。