This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWMxA 输出限制为100mV

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771576/pwmxa-output-limited-to-100mv

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

大家好、

将评估卡分支到电机时 、我们认为它是3.3V 和接地之间的捷径。

我们 在"顶部"PWM (PWM1-2-3 A)上看到大约100mV 的方波信号、而不是常规0-3.3V PWM 信号。 "BOTTOM3 (μ èB)信号工作正常。

我尝试分支我的 ePWM7、然后查看它是否可以退出... ePWM 7上的结果相同。

您能否解释为什么 ePWM 7也不工作?

它是否确认了0和3.3V 之间的快捷方式?  

您认为我们可以找到使其再次运行的方法吗?

谢谢你

功率放大器

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您未识别正在使用的 EVAL 卡。  请提供器件型号和描述。

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的想法丢失了...

    我们使用 TMDSCNCD280049C F280049C controlCARD 评估模块。

    我们会遇到2种可能的快捷方式、但没有任何功率电流过:

    - 我们的 LEM 通过将参考值设置为接地进行连接。

    IGBT 驱动器由我们的3.3V 的5V 直流电压驱动。

    我的问题 主要是:

    -我 在上一帖子中提供的描述是否确认 PWMX-B 上的快捷方式?

    -   即使不 使用 PWMx-B 也会受到影响、这是否"正常"?

     

    谢谢、

    功率放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有额外的电流从器件中消耗、包括其他 GPIO 在内的许多东西都可能受到影响。 如果器件由于汲取的电流过大而损坏、我认为无论如何都不会恢复内部。

    很遗憾听到这个消息。 确保始终在 VDD VDDIO 和 GND 引脚上使用干净的电压为器件供电、并遵循 GPIO 上的最大电流限制。

    NIMA