This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:在最新的 C2000 18.1.4LTS 套件中定义"i$MOD&quot 的库文件

Guru**** 2559440 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772478/compiler-tms320f28379d-library-file-that-defines-i-mod-in-the-latest-c2000-18-1-4lts-suite

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我需要为项目重新构建标准库函数的子集、并将新库链接到我们的应用程序中。 我正在尝试编译和编译 s_cosf.c 和 s_sincf.c。 s_cosf.c 的汇编列表显示了一个.global ("i$$MOD")、我认为它是一个模运算函数。 我找不到 i$MOD 的定义。 应编译什么文件? 我想、如果我同时编译 s_modf.c、它会起作用。 但它没有。

请提供建议。

谢谢

Subha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Subha Viswanathan0"]应同时编译哪些文件?

    i_div28.asm

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我也找到了我需要的其他文件。

    现在我要查找闪存 API 文件。 我有 C2000Ware_1_00_06_00_Software。 我需要 F021_API_F2837xD_FPU32.lib 的源文件。 我将如何获得这些信息?

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Subha、

    由于我们正在离线处理您的源代码请求、因此我将关闭此主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi