This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CLA 调试

Guru**** 2479745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773390/tms320f28377s-cla-debugging

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我尝试通过 按照指令调试 CLA 来调试 CLA 示例'cla_asin_cpu01'。 但我无法像前面提到的调试停止内在函数那样到达.cla 文件中的断点。 我遇到如下所示的错误。 有什么想法吗?

CPU1_CLA1:无法运行目标 CPU:(错误-2060 @ 0x0)在器件运行时无法完成请求的操作。 停止器件、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行示例之前、您是否连接了 CLA?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我按照“http://processors.wiki.ti.com/index.php/Control_Law_Accelerator_(C2000_CLA)_Debug_on_CCS_FAQ' ”中所述的步骤操作。 我还有 一个视频参考 。 'https://training.ti.com/cla-hands-workshop-part-4-debugging-cla' 

    或者、我在我自己的程序(链接到闪存的程序)中尝试了它、在这种情况下、我也面临同样的问题、 但还有一个额外的问题-当我尝试将  符号加载到 CLA 时、它似乎没有被添加、并且显示为 "未定义符号"。 我使用的是 Code Composer Studio 8.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该添加符号、而不是将符号加载到 CLA。 这可能有助于解决该问题。

    请从 C28x 的角度查看地址0x1440。 是否设置了位1? 如果未设置、请使用 C28x 中的内存浏览器进行设置。 将0x0002写入地址0x1440。

    SAL