请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我尝试通过 按照指令调试 CLA 来调试 CLA 示例'cla_asin_cpu01'。 但我无法像前面提到的调试停止内在函数那样到达.cla 文件中的断点。 我遇到如下所示的错误。 有什么想法吗?
CPU1_CLA1:无法运行目标 CPU:(错误-2060 @ 0x0)在器件运行时无法完成请求的操作。 停止器件、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)
谢谢你