This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何执行 SCI 通信

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771747/tms320f28069m-how-to-execute-sci-communication

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我正在使用 Simulink 平台、希望使用 SCI 通信与两个 TMS320F28069M Launchpad 进行通信。 我也使用了 SCI 发送和接收块。 但无法运行模型。 可以帮帮我吗。

谢谢你。

此致、

Ashwinee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系:
    in.mathworks.com/.../contact_us.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,

    我想知道 SCI 接收情况。 我尝试接收数据、但无法接收。 如果我从 launchpad 关闭用于 USB 串行的 J9、会损坏电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 C2000Ware 中的 SCI 通信、请参阅我们的原理图和 CCS 示例。

    我们提供您感兴趣的环回和回声示例。

    希望这对您有所帮助、
    SAL