This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:如何在 TZ1中为 TMS320F28069F 设置中断程序?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773909/tms320f28069f-how-to-set-up-the-interrupt-program-in-tz1-for-tms320f28069f

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

如何在 TZ1中为 TMS320F28069F 设置中断程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、

    1. 安装 C2000Ware
    2. 打开"中的"ePWM_TRIP_ZARE" \c2000\C2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2806x\examples\c28"

    此代码设置 TZ1和 TZ2并使用其中断对 TZ 事件的数量进行计数。

    此致、
    Cody