请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D TMS320f28379D
ADC 16位转换!!!
我可以 使用外部 OPV 和基准电压将 Vrefo 设置为400mV、将 Vrefhi 设置为2800mV 吗?
比例式测量意味着这一点、但数据表中的描述令人困惑。
第102页表5-42更改了 Vrefeo:Vssa...的内容 0... Vsa.
我认为这可能是12位部分的复制错误。
此致来自德国 Holzkirchen