This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:XDS200与 XDS100V2

Guru**** 2533090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773776/tms320f28377s-xds200-vs-xds100v2

器件型号:TMS320F28377S

我想了解使用 XDS200而不是 XDS100V2有哪些好处?

我只能发现它更快。  但也可以使用更多断点吗?  因为断点使用受到 XDS100的限制。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV、

    可用的硬件断点数量是芯片设计中基于硬件的。  所有仿真器都具有相同的数字。

    是的、XDS200比 XDS100v2快。  您只能在刷写、将 数据下载到 RAM 或从器件存储器上载到 PC 期间看到任何差异。  在运行代码方面、您不会看到任何差异。  XDS200 也更加坚固耐用、因为至少在这种情况下 XDS100只是一个外露的电路板。

    此致、

    David