This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:对套件原理图有疑问

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, HVPMSMMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772013/tmdxiddk379d-question-about-the-schematics-of-the-kit

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: HVPMSMMTR

您好!

我将查看 TMDXIDDK379D 板的原理图、在交流电源滤波器模块 M1中、有一个共模扼流圈。 使用此扼流圈的目的是什么? 是否是用于提高输入直流电压电平的变压器? 此外、由于 I undustif、L1和 C2用于滤波、但在图中看不到任何平滑电容器。 请帮我解决这些问题。

此致、

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于 EMI 滤波、而不是提升输入电压。 基本上、该组用于过滤从进入交流电源中产生的本地噪声。 直流滤波电容器单独显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对该部件还有另一个问题。 因此、如果输入为110VAC、60Hz、那么在平滑电容器的输出端、我们将获得110V DC。 对吧? 我看到使用此套件、我们可以购买名为"HVPMSMMTR"的 PMSM 电机、该电机的额定电压为200VDC。 那么、我们如何以110VDC 运行该电机呢? 我是否在原理图中遗漏了可提升直流电压的东西?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于110V 交流(rms)输入、直流电压将约为150V、因为它将接近输入峰值。 当然、直流总线电压将低于美国市电中的电机技术规格。 这会限制电机的最大运行速度。 交流电源大约为220V (rms)时、直流总线将达到300V。 IDDK 电路板也能够在此电压下工作。 这里没有升压级、目的是使用此平台上的 C2x 器件研究/评估闭环电机控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。