This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:针对 TMS320F28027上的一个新应用的建议

Guru**** 2901110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773311/tms320f28027-recommendation-for-a-new-application-on-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEDRV8312-C2-KIT

大家好、团队、

我的客户正在设计一台新的捆扎机、他们需要在其中实施对它的控制。 该电机是一款具有霍尔传感器的24V/50A BLDC 电机。 您认为 TMS320F28027最适合吗? 我们是否有更好的运行解决方案?

我们还有任何具体的应用 手册吗?

非常感谢您的参与。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、TMS320F28027足以用于此类电机控制、您可能会要求您的客户参考 controlSUITE 中的示例项目。 示例项目基于 F28035、但更容易迁移到 F28027。

    www.ti.com/.../controlsuite
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

    BTW、他可以参考 DRV8301-kit 来设计硬件板。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~DRV830x-HC-EVM-HWdevPkg\DRV830x_RevD_HWDevPKG