This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:关于 ADC 以测量 PWM 电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771499/tms320f28069-regarding-adc-to-measure-pwm-voltage

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我正在使用 ADC、我需要测量 PWM 信号电压电平、即占空比为10%的1KHz PWM 信号、即10%高电平和90%低电平。 我需要仅测量10%期间的电压电平、即 PWM 处于高电平时的100微秒。 我将 ADC 的采样频率保持在40kHz。 这是可行的吗?

此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、

    将 ePWM 配置为向上/向下计数模式、并且仅在 CTR = 0时加载/更新 CMPx 寄存器。 通常、您希望 ADC 转换开始(SOC)处于中心位置、这是在将 SOC 设置为 CTR =周期时完成的。 一种简单的方法是使用第二个用于 ADC SOC 触发器的 ePWM 模块。 F28069技术讲座中提供了这种确切的场景:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    请参阅实验7练习。 请注意、ePWM1生成 PWM 波形、而 ePWM2用于在 CTR=PRD 时触发 ADC SOC。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此,我假设我的最后一个答复可以解决你的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken