请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 您好!
我正在使用 tms320f28069m launchpad。 我想对 PIL 使用 c2000_model_pil_block 示例。 为此、我希望完成哪些硬件设置。 这里提到关闭 J9和打开 sw1,但我该怎么做? 因为 J9有三个 GND 引脚2和3.3V 的引脚之一? 我应该将其短接以关闭 J9、还是其他什么? J9基本上用于从外部为电路板供电、但我通过 PC 使用 USB 为电路板供电。
另一个是在执行 SCI 传输时、建议在使用 USB 串行时关闭 J9。 您能不能帮助您了解这一点吗?