This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:悬空引脚

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772839/tms320f28374d-floating-pin

器件型号:TMS320F28374D

在 TMS320F28374D 上、是否可以检查设置为 I/O 的输入引脚是否保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giacomo、

    没有用于指示引脚悬空的特殊逻辑。 该指示为二进制、不指示电压是否介于 VIL 和 VIH 之间。

    另一种方法是:如果电压超过 VIL、输入引脚将指示逻辑0;如果电压超过 VIH、则指示逻辑1。 如果引脚上的电压介于 VIL 和 VIH 之间、它将继续指示最后的状态。

    例如:如果电压在0V 时恒定关闭、则缓慢漂移至高于 VIL、它仍将指示为0。 如果电压随后漂移或被拉至高于 VIH、则将指示逻辑1。

    此致、
    Cody