This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:Σ-Δ 示例

Guru**** 2953860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772673/tms320f280049-sigma-delta-example

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:ADS1203

您好!
我正在搜索 F280049的 Σ-Δ 示例。 您建议使用什么器件来测试 Σ-Δ 滤波器? AM1301?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    Potenza SDFM 示例代码尚不可用。 我们的软件团队正致力于这一工作。 同时、您可以使用控制套件中的 F28377D 示例代码进行参考。

    关于 SD 调制器、它实际上取决于您的应用。 如果您只是尝试评估 SDFM、则可以使用 ADS1203 (具有所有4种模式、但仅支持10MHz)(或) AMC1304 (支持 mode0并工作至20MHz)

    此致、

    曼诺伊