This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:无法在 GPIO22上设置 pwm12

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772722/ccs-tms320f28379s-not-able-to-set-pwm12-on-gpio22

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我无法在 GPIO22上设置 PWM12A。

我尝试使用引脚多路复用工具、但即使输出配置看起来正确、但它的 dosen0t wors。

有人可以帮助我吗?

谢谢你

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mattia 设置:

    我们是否应该关闭此主题、因为以下主题是同一主题?

    e2e.ti.com/.../772667

    这两个问题都已转交给专家。

    此致、
    Veena