This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:在复位时保存信息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772288/tms320f28374s-preserving-informations-at-reset

器件型号:TMS320F28374S

您好!

我正在开发一个数据记录器模块、将运行时检测到的所有意外事件或条件放入队列中。

如果是 WDT 干预、我希望在复位时保留此队列的内容。

   在这种情况下、是否可以声明 RAM 存储器区域不在复位时初始化?

谢谢、

卡洛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    在看门狗复位时、所有 RAM 都会初始化为0x0。 我们有一个32位寄存器、您可以使用它来存储状态、但如果它超过32位数据、则需要将它存储在闪存中。 如果闪存的有限编程/擦除周期是一个问题、那么这可能不会空闲。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的明确回答。

    遗憾的是、您建议的变通办法不 适合 我们的情况。