This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:有关 C2000Ware v1.00.06.00和#39;USB_host_msc&#39中使用的 FatFs 版本的问题;#39;F28069U 的示例项目

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772061/tms320f28069-questions-about-fatfs-version-used-in-c2000ware-v1-00-06-00-usb_host_msc-example-project-for-f28069u

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

作为此帖子的后续内容、 我们了解了 C2000Ware 和适用于 MSP432E 的 Simplelink SDK 中使用的 FatFs 版本。  其内容如下:

  • C2000Ware 1.00.06.00从                       2007年2月起使用 FatFs R0.4
  • Simplelink SDK 2.40.00.11从                  2017年10月起使用 FatFs R013a
  • 目前可从                              2018年10月起获得 FatFs FatFs R013c

C2000Ware 使用的版本非常旧(25个或25个版本太旧)、不支持扩展 FAT、extFAT 和文件系统。 我们需要能够读取 extFAT 文件系统、并向后兼容 FAT32、FAT16和 FAT12。  extFAT 文件系统与更新的、更大的闪存驱动器配合使用、 并且在2016年4月首次推出的 FatFs R012中增加了对此的支持。

TI 能否将 C2000Ware 的 FatFs 包至少更新到与 Simplelink SDK 使用的版本相同的版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将注意到、这位于 C2000Ware 的第三方代码文件夹中。 我们没有更新此代码的计划。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将考虑在今年晚些时候更新此第三方代码、可能是3Q 或4Q。

    在此之前、请使用您找到的其他代码并将其集成到您的系统中。 如果您有具体问题、请将其发布到此 E2E 论坛。

    SAL