This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:使用 FPU DO FFT、如何将程序加载到闪存?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771263/ccs-tms320f28377d-using-fpu-do-fft-how-to-load-program-to-flash

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 controlSUITE 例程2837X_RFFT,.cmd 文件为"F2837x_D_FPU_RFFT_lnk.cmd"、但如果我要将程序加载到闪存以确保程序在我重新启动电源时仍然存在、并且我还想使用 FPU、如何配置.cmd 文件?

我不知道我的配置是否正确、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    cmd 文件"F2837x_D_FPU_RFFT_lnk.cmd"已经支持闪存配置。

    请根据您的需求选择以下 CCS 工程编译配置之一
    1) FLASH_FASTRTS 或
    2) 2) FLASH_TMU0_Tables

    编程到闪存。 您无需向工程中添加任何其他链接器命令文件。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katta、

    感谢你的答复。 我想知道两个 CCS 工程编译配置之间有何差异、能否随机选择一个?

    最棒的
    天一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianyi、

    1) FLASH_FASTRTS:此构建配置使用 FPU Fast RTS 库以更快的速度执行一些浮点算术运算
    2) FLASH_TMU0_Tables:此构建配置使用存储在启用 TMU 支持的存储器中的 Twiddle 因子表


    根据此说明、您可以决定根据您的应用使用合适的构建配置。


    此致
    Himanshu