This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:能否将 SD卡 连接到 F28069M Launchpad

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770748/launchxl-f28069m-can-i-interface-sdcard-to-f28069m-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他部件:C2000WAREBOOSTXL-SHARP128

您好、先生、

我想将记录的数据存储到外部存储器中。  是否可以将 SDCard 连接到此控制器、或者我应该使用另一种方法。

Nisha Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、

    SDCard 提供了 boosterpack。 由于它们都使用 SPI、因此 F2806x 可以对它们进行控制。
    doc.43oh.com/The_Card_Reader_SDCard_BoosterPack
    www.ti.com/.../BOOSTXL-SHARP128

    在 C2000ware 中、我们为 SPI 移植了 FATFS。
    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\utilities\third_part手\f2806x\fatfs\port\mmc_C28x.c
    目前、我们只有 F2837x 器件的 SDCard 示例、但它是一个相当直的端口、可以将 main()中的 F2837xD 器件配置功能与 F2806x 的配置功能交换、
    "C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\sd_card"


    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,我有一些问题:

    1) 1)您是否有任何视频、教程或任何其他文档介绍如何将 BOOSTXL-SHARP128与 LAUNCHXL-F28069M 或任何其他 C2000 MCU 结合使用。

    2) 2)目前我使用 MATLAB Simulink 进行开发。 是否可以使用 Simulink 模型将数据存储在 sdcard (BOOSTXL-SHARP128)中。

    3) 3)我必须在 Simulink 中配置哪些块用于 SDCard 连接和 SPI。 您能否为同一内容共享任何教程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、

    目前、我们没有 SDCard 的任何视频或教程。 我之前提到的示例是我们在这方面拥有的最佳示例。
    2/3. 是的、这应该是可能的、但是您可能会从他们的论坛获得更好的 Matlab 支持。 我可以猜测您需要使用 SPI 和至少一个用于 SDCard 的 GPIO。 他们可能有一个用于 SDcard 的库、但我不确定。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢先生!

    水烟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、MATLAB/Simulink 不支持 C2000的 SD 卡。