请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
对于 F28069U 的 C2000Ware v1.00.06.00 'USB_host_msc'示例项目、我们有一些问题:
- 我们 能够读取 FAT32格式的 USB 驱动器,但它无法识别 FAT 和 extFAT 驱动器。 该文档指出、所有这些格式均受支持。 那么 、该示例是否仅实现 FAT32、或者文件系统是否不支持这些格式? 我们需要能够读取所有这些格式、因为我们不知道用户将使用哪种 USB 闪存驱动器。
- 如果 我们插入第一个 FAT32闪存驱动 器,我们可以将其删除并多次插入。 但是 、当我们引入第二个 FAT32闪存驱动器时、 我们需要重新启动程序才能读取它。 这是预期行为吗? 如果 是、如何修改源、以便 在不重新启动程序的情况下使用不同的 USB 闪存驱动器?
谢谢