This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:磁场减弱问题

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771208/tms320f28027f-field-weakening-issue

器件型号:TMS320F28027F

大家好  

我的电机是380V,我的驱动器输入电压也是380V。 但当我尝试将其加速至1500RPM 时,这是电机的最大速度。电机转速高达750rpm!

BTW。 我定义了 USER_MOTOR_POL 4 (因为我的电机的转速为1500 RPM)

因此、我尝试 了 proj_lab 9.c 中的场强减弱、但电机速度在  几秒钟内会在1500RPM 和1000RPM 之间振荡、我尝试更改 KP_SPD、但它不起作用。  

请帮帮我。

此致。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.电机的类型是什么?
    2、它是 user.h 中的极对、而不是极对。 因此、如果电机的额定转速为1500rpm、那么在 user.h 中的极对应该为2、而不是4。
    什么是 gMotorVars.VsRef? 如果您不使用过调制、它必须小于_IQ (0.5)。

    如果可能、您能否发布一些电流波形以显示问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,罗先生,你已经解决了我的一个问题,现在我知道极对应该是2。

    1.电机的类型是什么? 我的电机是 ACIM
    什么是 gMotorVars.VsRef? 如果您不使用过调制,则它必须小于_IQ(0.5)。:ya 亲爱的 Luo,它是0.5 (我没有使用过调制)。
    稍后我将为您提供更多详细信息...

    此致。
    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Luo
    问题来自极对,应该是2而不是4,正如您提到的。
    再次感谢。
    此致。
    Dave。