This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:在哪里可以找到 TMDSCNCD28069ISO 控制卡的 CCS 目标配置文件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771171/ccs-tms320f28069-where-can-i-find-a-ccs-target-configuration-file-for-tmdscncd28069iso-control-card

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28069ISO

工具/软件:Code Composer Studio

我们需要一个目标配置文件、以便在 CCS 中使用 TMDSCNCD28069ISO 控制卡。  我们似乎无法使一个正常工作的解决方案。  C2000Ware 示例中没有一个示例可以使用,至少是我们的电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、C2000Ware 中的标准 controlCARD 目标配置文件将与 TMDSCNCD28069ISO 搭配使用、但令人困惑的是要将哪个 USB 端口插入 PC。

    您需要使用 USB 电缆将 PC 连接到 TMDSCNCD28069ISO 的 J1连接器。 然后、您还需要为扩展坞供电、但如果您还将扩展坞插入 PC、则会枚举为第二个 XDS100、从而导致 CCS 混乱。

    最简单的解决方案是使用连接到扩展坞(JP2)的外部 USB 5V 电源为扩展坞供电、或使用扩展坞(JP1)上具有桶形连接器的5V 壁式插座供电。 通过这种方法、只能通过 TMDSCNCD28069ISO 的 J1将单个 XDS100连接到 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 root 导致此 Ruben、我在启动 CCS 时没有想到第二个 XDS100枚举会引起问题。 我将了解我们是否可以在信息表/入门中澄清相关内容。

    最棒的
    Matthew