This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:找不到文件 C:\ProgramData\MATLAB \SupportPackages\R2018b\toolbox\target\supportpackages/tic2000\registry\thirdpartytools\thirdpartytools_win64.xml

Guru**** 2524630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771754/tms320f28069m-file-c-programdata-matlab-supportpackages-r2018b-toolbox-target-supportpackages-tic2000-registry-thirdpartytools-thirdpartytools_win64-xml-not-found

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我正在 Simulink 上工作。 我现在在 TMS320F28069M Launchpad 上进行 SCI 通信。 每当我要在外部模式下运行程序并得到相同的错误:

找不到文件 C:\ProgramData\MATLAB \SupportPackages\R2018b\toolbox\target\supportpackages/tic2000\registry\thirdpartytools\thirdpartytools_win64.xml
我也重新安装了 MATLAB。 并且还安装了所有软件包。  
请帮帮 我  
谢谢你。
此致、
Ashwinee

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系 MathWorks 技术支持:

    in.mathworks.com/.../contact_us.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经从另一台 PC 复制了该目标文件夹、它看起来问题已经解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwinee、

    很高兴知道您能够解决此问题。 对于任何与 Matlab 相关的查询、我们建议您使用 Mathworks 论坛。

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也问过同样的问题...但没有人回答我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwinee、

    您是否在 MATLAB Answers 上发帖或联系 MathWorks 技术支持?  技术支持通常在24小时内响应、但 MATLAB 的回答取决于社区(您可能会也可能不会收到响应)。

    谢谢、

    -Brian