This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:tms320f28069启动时间

Guru**** 2553610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770625/tms320f28069-tms320f28069-boot-up-time

器件型号:TMS320F28069

您好!

有人能说、当电源被施加到微控制器上时、tms320f28069启动所需的时间是多少?

我想它将在毫秒内?? 但我需要大约一段时间。

此致、

Chandrakant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、

    我正在研究这个问题,希望星期一有一个答案。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、

    我们实际上没有多少数据。 我可以放心地说、在标准启动流程中、它将小于1ms、可能小于500us。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    Chandrakant Pal