This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:用于100引脚版本的引脚复用工具

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770393/tms320f28375d-pin-mux-tool-for-100-pin-version

器件型号:TMS320F28375D

您好!

我 正在寻找 F28375D 100引脚版本的引脚多路复用器,我检查了在线版本,但看不到可用的引脚多路复用器。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您是正确的、我不确定为什么它从未创建过。 我会询问这方面的历史、并返回给您!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    我想签入这个、是否有任何更新?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Nick、我有一个答案、但这不是你所寻找的100%。
    因此、对于双核器件、100引脚封装在稍后发布、因此从未将其添加到引脚多路复用器中。 我必须跟踪源并查看是否可以创建它。

    但是、现在我有一个权变措施。 尝试采用100引脚封装的单核器件。 引脚多路复用器工具支持的多路复用器。

    dev.ti.com/.../app.html

    我将不得不用双核解决这个问题、但我将找到3年前完成的工作、这将需要一些时间才能解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    为了确保我理解、100引脚封装上单核和双核版本的 IO 是相同的。 因此、在双核版本上使用单核引脚多路复用器工具应该兼容吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../single.he2e.ti.com/.../dual.hNick、

    是的、我做了两件事来为您检查它。

    1.我查看了100 PZP 封装的单核和双核数据表:

    我检查了这两个文件的 driverlib pin_map.h 文件、它们具有相同的内容。

    是的。 您应该能够毫无问题地使用它。 在我找到并查看设计规格后、如果我发现不同的详细信息、我将在这里为您发布差异。