This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: INA148-Q1, INA148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769683/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:INA148-Q1INA148

你(们)好

我需要监控从直流到100V 的电压。 这是差分输出。 我需要降低 ADC 的该电压。 我需要它消耗很少的电流。 我找到 INA 148、但它可以达到75V 的最大值。 是否有更好的部分可用于此目的?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vadim、

    我猜您正在使用 F28377S MCU?

    测量高电压时、可以选择使用一个简单但具有高值的高精度电阻分压器作为所选运算放大器的输入。

    我将了解运算放大器团队对此是否有任何意见。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在放大器论坛上找到了一个常见问题解答、该问题解答指向一篇涵盖此主题的博文! e2e.ti.com/.../705618

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    我认为这更多是有关可用仪表/运算放大器的问题。 我将把它发送给精密运算放大器工程师。 如果您仍对 F2837x ADC 或 MCU 有疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    Vadim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、

    INA148-Q1是一款单位增益差分放大器、具有高共模输入电压范围。 来实现它

    高共模电压范围、INA148-Q1特有一个精密、激光修整、薄膜电阻器网络

    输入分压比为20:1的放大器。 因此、高输入电压的振幅会降低、从而提供输入

    线性工作范围内的输入电压。 运算放大器反馈网络中的 T 形网络

    将放大器置于20V/V 的增益中、从而将总电路增益恢复为单位增益(1V/V)。

    输入共模范围是电源电压和 Vref 的函数;如果您使用+/-15V 电源、则输入共模电压范围为+/-200V -请参阅下面的内容。

    对于5V 单电源、VCM 高达75V、Vref=0.25V (最小 Vref 为0.25V 、因为 Vout 的摆幅不能超过负电源轨250mV)。

    这意味着输入端子上的最大输入电压必须比正电源轨小1V -请参阅下面的 VCM=~3.988V。

    由于为了适应100V 的 VCM、输入端子必须能够以5.283V 的电压线性运行(请参阅下文)、这意味着只要您的电源电压至少为6.238V 或更高、您就可以使用 VCM 高达100V 的 INA148。