This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:Launchpad 调试问题。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770616/tms320f280049c-launchpad-debug-problem

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

您好!

   我的 LAUNCHXL-F280049C 的 XDS110调试器在我的计算机中无法正常工作。 它可以在另一台计算机上工作。  

  我的计算机运行 Windows 7、并使 USB 大容量存储被公司安全策略阻止。   

  我 的 F28377D 实验套件的 XDS100V2 在我的计算机中工作良好。

  XDS110调试器是否需要 USB 大容量存储才能工作?  

  我可以将 LAUNCHXL-F280049C 与外部 XDS100v2调试器配合使用吗?

Ari。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ari、

    XDS110运行时无需使用大容量存储器。

    您是否在设备管理器上看到 XDS110设备驱动程序有任何问题? XDS110页面的疑难解答部分包含有关器件驱动程序的一些有用提示。 请在以下网址查看:
    dev.ti.com/.../

    下面的页面讨论了常规 JTAG 调试、虽然您似乎能够将根本原因隔离到另一台主机 PC 上、但您可能在该页面上提供了其他硬件故障排除建议、例如检查 USB 端口或电缆。
    dev.ti.com/.../

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔