This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28xxx 和功能安全?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771089/tms320f28377s-f28xxx-and-functional-safety

器件型号:TMS320F28377S

团队、

-我们现在拥有以下 C2000工具来帮助实现 IEC60730合规性:
   http://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB
   http://www.ti.com/tool/iec60730swpackages

但应用必须能够满足 CENELEC EN50129/EN50128铁路法规的 SIL2要求
-这可以通过 C2000软件和 TI 提供的 C2000 TI 软件包来实现吗?

还是需要进行一些硬件更改? 是否需要额外的 MCU (如 TMS570)?

-我们是否有一个同时使用 TMS570和 C2000的安全应用概念,该概念可能用于铁路牵引?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony

    感谢您提出问题。 如果您的客户对安全诊断库或 iec60730swpackages 有具体问题 、我们一定可以解决。

    关于应用 是否能够满足 CENELEC EN50129/EN50128铁路法规的 SIL2要求、 我们的回答如下:

    C2000 TI 软件包应有助于客户获得系统安全认证

    采用 F28335或 F2837x 和 TS570的组合架构也是客户铁路牵引应用的另一种可行方法

    但是、由于不熟悉 CENELEC EN50129/EN50128铁路法规(标准)、我们无法进一步评论客户为了满足此标准中的 SIL-2要求而需要做的确切事情。

    希望这能解答您的问题?

    Bharat