This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:三相 PFC 16KW -一个 UC 的两个并行模块 TMS320F28375D

Guru**** 2537400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770597/tms320f28375d-3-phase-pfc-16kw---two-parallel-modules-by-one-uc-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D

大家好、

我们的任务是32kW PFC。

在选择正确的微控制器以运行三相 PFC 之前、我们的硬件想法是使用两个三相 PFC 模块、每个16KW。

问题:是否可以使用个 TMS320F28375D 微控制器来控制两个 PFC 模块? 有人对此主题有经验?

谢谢、