This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:TMS320F280049:与 PGA 配合使用

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768784/ccs-tms320f280049-tms320f280049-work-wth-pga

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我现在处理 PGA、我的任务是修整 PGA 输出信号的 ADC。 但我遇到了以下问题:

据我了解、PGA 模块有两个输出。 这些是 PGA_OUT 和 PGA_of。 我能够顺利启动 PGA 模块(在我的案例中、我使用的是 PGA2)。 我还能够通过 ADC 模块处理来自 PGA_of 输出的 PGA 模块输出值。 我使用与 PGA_of 桥臂相同的相应 ADC 通道对其进行了处理(表4-1)。

но я хочу обрабатывать выходное значение PGA без применения фильтра、т μ е。ключ PGACTL[FILTRESSEL]находится в разомкнутом состоянии(этому состоянию соответствует запись 0 в регистр FILTRESSEL)、а сигнал на модуль АЦП постумает с выхода PGA_OUT。

我无法理解如何告知微控制器信息、任何特定的 ADC 通道都应处理来自 PGA2模块的 PGA_OUT 输出的信号。 或者这个信息已经嵌入在 MK 中、我只需要知道每个 PGA 模块的哪个 PGA_OUT 输出对应于特定的 ADC 通道。 目前我在文件中找不到这种资料。 我无法理解每个 PGA 模块的引脚 PGA_OUT 连接到哪个 ADC 通道。

您能帮助解决这个问题吗?