This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:电源问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770321/drv8312-c2-kit-power-supply-question

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件: INSTASPIN-BLDCcontrolSUITE

您好、

我通过   DRV8312-C2-KIT 购买了该电源 uk.rs-online.com/.../、以便为该电机 www.mclennan.co.uk/.../bl180-h04-h-57mm-brushless-dc-motor-180w-48v 供电。 我在 GUI 上没有遇到任何问题(特别是 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104)、但当我将电源输出(48V)连接到 PVDDIN 时、GUI 中出现过压错误。 我的理解是、该套件可以处理高达52V 的电压。

是否有任何想法、问题可能是什么? 感谢您抽出时间。

谢谢、Dean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过压故障由软件设置触发、如果直流总线电压不在19.2V 至28.8V 的范围内、项目中会提供欠压和过压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法消除此软件限制? 还是只能通过 Simulink 模型运行此类电机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下文件夹中导入工程、并更改工程中的保护值、重新编译工程以将新的.out 编程到 controlCARD 的控制器。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\GUI_project

    找到项目中的以下代码、并更改 Max_VDC 和 min_VDC。 编号2880表示28.80V。

    #ifdef DSP2803x_DEVICE_H
    int16 Gui_VdcBus = 0;
    int16 K_VdcBus = 6632;
    Int16 MAX_VDC = 2880;
    int16 min_vdc = 1920;
    #endif

    要使用 Simulink 模型、请查看以下帖子、该帖子可能会帮助您实现该模型。
    e2e.ti.com/.../484814
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了。 我会尝试这个。 非常感谢!